请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895MEVM-664 您好、TI、
您能告诉我 BQ25895MEVM-664中 D5的功能是什么、尽管它是 DNP 部件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI、
您能告诉我 BQ25895MEVM-664中 D5的功能是什么、尽管它是 DNP 部件。
尊敬的 Lina:
D5是一个外部肖特基二极管、与内部低侧 FET 及其体二极管并联。 在同步降压转换器中、为了防止两个 FET 同时导通时的击穿电流、 在低侧 FET 导通/关断之前有一段短暂的时间 、在此期间 FET 处于关断状态、 输出电流 仅流经 内部 FET 的体二极管。 体二极管 的压降高于 FET 或肖特基二极管。 借助外部肖特基、压降 得以降低、 总体效率提高0.5%或更多。
如果您有其他问题、请告诉我。 如果未回答、请单击该问题已得到解答。