This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22959:我需要 TPS22959的数据

Guru**** 2582145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22959, TPS22990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585946/tps22959-i-want-the-data-of-tps22959

器件型号:TPS22959
主题中讨论的其他器件: TPS22990

您好!

请告诉我 有关 TPS22959的信息。

问题1.我们的客户 想知道   "Ron 与 Iout 的图形数据、如图12在 VIN=3.3V、VBAIS=3.3V 时所示"。

如果您有相关信息、可以发送给我吗?

问题2.我们的客户希望了解图32至39中的 Iout。

我猜 RL 是10Ω Ω、所以 Iout 是"Vout/RL"。

我的理解是否正确?

如果不是、请告诉我 Iout。

问题3.我们的客户 希望 知道 VIN=3.3V、VBAIS=3.3V 和 Iout=7A 时开关特性的数据。

如果您有相关信息,可以发送给我吗?



此致、

YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

    我们尚未收集 TPS22959的任何此类数据。 如果需要、我可以进入实验室并收集它。 但是、您是否了解过 TPS22990器件?

    TPS22990是一款10A 器件、在 VIN=VBIAS=3.3V 时导通电阻为3.9mΩ Ω(低于 TPS22959的4.4mΩ Ω 导通电阻)。 它还采用更小的2mm x 3mm 封装、并包含电源正常信号以及可调上升时间。

    问题1. 输出电流不会直接影响器件的导通电阻、而是电流导致的自发热会改变导通电阻。 有关这方面的详细信息,请查看以下应用手册中的第3.1和3.2节: 

    因此、最好查看导通电阻随温度变化的方式、以了解器件在7A 时的行为。

    问题2. 是的、您的理解是正确的、计时是在10Ω Ω 负载下进行的、生成的负载电流为 VOUT/RLOAD。

    问题3.  如前所述、我手头没有这些数据。 通常、较高的负载电流通常会使延迟时间和上升时间更长。 下降时间和关断时间将比数据表中的更快、因为负载更强、并且它将更快地下拉输出电压。

    TPS22990在 VIN=VBIAS=3.3V 时已经有数据并且能够支持所需的7A 负载。 它还具有可调上升时间、因此如果您担心打开时序、则可以将其更改为所需的任何值。 您认为该器件可以用于您的应用吗?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek-San、

     

    感谢您的回复。

     

    我将尝试向客户推荐 TPS22990。

     

    但是、我想问您是否可以获取 TPS22959的数据 :"VIN=VBIAS=3.3V 时的 Iout 与 Rds "和"VIN=VBIAS=3.3V 和 Iout=7A"。

     

    请你给予合作。

     

    此致、

    YUto Sakai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

     VBIAS=VIN=5V 和 VBIAS=VIN=2.5V 时的"Iout vs RDS"图的间距小于0.5mΩ μ m、并且 VBIAS=VIN=3.3V 曲线将位于它们之间。 该0.5mΩ 小于1 μ m 的范围对客户来说是否不够准确?

    至于时序数据、我可以在下周初测量。 这是可以接受的吗?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek-San、

    我会向客户提出建议。
    在下周初之前、没有测量时序数据的柱石。

    感谢您的友好支持。

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    请查看下面显示 VIN=VBIAS=3.3V 和 IOUT=7A 时的导通行为的示波器截图。

    测得的上升时间为1.838ms、延迟时间为896us。 如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek-San、

    感谢您的友好支持。

    您能告诉我测试条件 RL 和 CL 吗?

    如果 您可以获取 VIN=VBIAS=3.3V 和 IOUT=7A 时的关断行为数据、如图36~39所示、这将是非常棒的。

    此致、

    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    负载是使用电阻产生的、当开关打开时、电阻从电源汲取7A 电流、电容负载为0.1uF。

    关断行为取决于负载对输出电容放电的速度。 对于0.1uF 的输出电容和大约0.47欧姆的负载电阻、下降时间大约为0.1us。 这当然会因所连接的负载而异。 客户是否在此处有特定要求?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek-San、

    感谢您的回复。

    对于客户来说、我认为信息就足够了。

    谢谢、

    YUto Sakai