This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24166:BQ24166 VSYS 通过 CE=0&电池不存在进行确认

Guru**** 2579925 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567594/bq24166-bq24166-vsys-confirm-with-ce-0-absent-battery

器件型号:BQ24166

大家好、TI 人、

   我的一位客户遇到了有关 BQ24166的一个非常罕见的问题。 如果在电池不存在但充电有效的情况下使用 Bq24166 (/CE=0))、SYS 引脚中的电压会产生什么结果。

   BQ24166可以支持不常见的用法。

    

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    是的、当未连接电池且/CE=0时、bq24166 SYS 引脚稳压至 VSYSREG。  BAT 引脚将看到由电池检测电路生成的方形波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff、非常感谢。

    我们遇到了一个奇怪的外观。我们在未连接电池的情况下使用 BQ24166、当/CE=0在 短时间内更改为/CE=1 (2.9V)时、VSYS 从4.2V 下降到2.8V。 我们排除 了连接 SYS 引脚的电感器和电容的可能性。

    e2e.ti.com/.../7128.test-waveform.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Tony、

    我在工作台上用一个500mA 的负载在 SYS 上进行了测试、我看不到骤降。  您能否发送原理图?  此外、SYS 上的负载是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R884更改为上拉至高电平。 SYS 上的负载:重负载 小于300mA。