This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:有关 BQ24160充电器的问题

Guru**** 2579405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568882/bq24160-question-about-bq24160-charger

器件型号:BQ24160

尊敬的先生:

我对 BQ24160充电器有一些疑问、可以帮您解决吗?

1.客户希望系统在充电完成后进入睡眠模式,充电完成后是否仍需要切换30s 看门狗计时器?

2.当30s 看门狗定时器开始计数时? 在插入有效的 DO 源或充电周期开始后?

3.状态寄存器中的“USB 就绪”和“充电完成”有何区别。 如果充电完成,状态为“充电完成”或“USB 就绪”?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    关于1、如果使用/CD 引脚进入 HiZ (睡眠)、则不需要重置看门狗计时器。 如果使用 HiZ I2C 位进入 HiZ 模式、则当看门狗计时器到期时、IC 会自动返回到所有 I2C 位到默认设置、包括 VBATREG=3.6V 和 ICHRG=1A。 然后、IC 将立即进入 OVP 模式(因为 V (BAT)=4.2V>VBATREG)并停止开关。

    关于2、 计时器在每个 I2C 命令结束后启动。 。 充电器在插件后、第一条命令之前处于默认设置
    关于3、充电完成报告充电周期何时完成。 USB 就绪报告 USB 输入连接了有效电源但禁用充电的情况。