This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576:LM2576T-12 (固定)输出过冲、当馈送同步稳压器以生成-7V 电压时

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2576, LM337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588536/lm2576-lm2576t-12-fixed-output-overshoots-when-feeding-synchronous-regulator-to-generate--7v

器件型号:LM2576
主题中讨论的其他器件: LM337

  参考上面的 LM2576原理图、它可生成完美的12V 直流电压。 但是、当输出作为输入连接到 Maxim-Integrated 的另一个同步稳压器时、观察到输出过冲(>24V DC)、如下所示。

 目标是增强具有+28VDC 的现有系统、以生成五个不同的可调负电压范围-2.5V 至-5V 直流。 LM2576将28降压至12V 直流、而 Max17502将12V 转换为-7V 直流。 五个 LM337器件可通过该-7VDC 提供可调谐的-2.5V 至-5V 直流电。

第二个原理图在外部 SMPS 的12VDC 下工作正常、但当级联到上面的 LM2576设置时、会导致 LM2576输出过冲超过+24VDC、而不是稳定的12VDC。

请提供原因和可能的解决方案、以便 LM2576输出不受 Max17502H 输入的影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么情况会导致过冲? 您是否热插拔了第二个转换器? 您是否有任何波形显示了这一点? 是否可以包含 SW (输出引脚2)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根本不热插拔。 DSO 出现问题、目前正在使用万用表。
    我有两种 PCB 设置:

    PCB 1:组装了两个电路。 连接28VDC 时、LM2576-12 C38和 L7的结点处的输出开始快速斜升至24V 以上、由此我断开28V 电压(为了避免 LM2576吹气、已经牺牲了一个电压)。 从这个设置中移除 LM2576、并从另一个 SMPS 获得具有12V 电压的 C38和 L7的结电压、可从 Max17502获得完美的-7V 电压

    PCB 2:仅具有 LM2576电路。 LM2576-12的 C38和 L7的结电压保持在11.9V 直流电压。 无欠压/过压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您将17502的 EN 保持在低电平、让 LM2576完全达到稳压范围、然后释放17502的 EN、会发生什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    动态监控 LM2576输出和控制17502-EN 可能会增加复杂性。

    顺便说一下、看看 LM2576和17502的这种级联排列方式、17502-EN 似乎在高于8V 时、两个电感器 L7 (2576)和 L1 (17502)以串联方式进行连接。 它是否是 LM2576输出去稳的根本原因。 在这种情况下,这种级联的安排方法是最好避免的!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 John 的发展方向是正确的。

    我建议 两点:

    将 Maxim 反相降压-升压转换器上的 SS 电容增加10倍、从0.01 μ F 增加到0.1 μ F。 这将减慢-7Vout 的斜升时间。

    确保 Maxim 器件 UVLO 输入端 R2/R4上的分压器设置为10.5或11V、以便第一个转换器在第二个转换器尝试启动之前几乎保持稳定。