请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2576 主题中讨论的其他器件: LM337
参考上面的 LM2576原理图、它可生成完美的12V 直流电压。 但是、当输出作为输入连接到 Maxim-Integrated 的另一个同步稳压器时、观察到输出过冲(>24V DC)、如下所示。
目标是增强具有+28VDC 的现有系统、以生成五个不同的可调负电压范围-2.5V 至-5V 直流。 LM2576将28降压至12V 直流、而 Max17502将12V 转换为-7V 直流。 五个 LM337器件可通过该-7VDC 提供可调谐的-2.5V 至-5V 直流电。
第二个原理图在外部 SMPS 的12VDC 下工作正常、但当级联到上面的 LM2576设置时、会导致 LM2576输出过冲超过+24VDC、而不是稳定的12VDC。
请提供原因和可能的解决方案、以便 LM2576输出不受 Max17502H 输入的影响