This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61175:TPS61175在3.3V 输入电压和29V 输出电压50mA 下工作

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588737/tps61175-tps61175-working-at-3-3v-input-and-29vout-50ma

器件型号:TPS61175

大家好、

我的客户已在其系统中使用 TPS61175、输入电压为5V、输出电压为29Vout 50mA、此项目在一段时间内大规模生产、现在 系统发生了变化、输入电压变为3.3V。

您是否会建议 TPS61175在3.3V 输入电压和29V 输出电流50mA 下工作? 由于占空比接近 TPS61175 @1.2MHz 开关频率的最大占空比89%、因此我的想法是降低开关频率并改为22uH 电感器。

这是否起作用? 您是否会帮助查看客户的原理图并展示您的建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3V 输入可支持29V 输出电压50mA。

    但请确保输入电压不应低于3V。 对于频率设置,它们可以选择 fs=750kHz 来降低开关损耗,即:R8可以大约为130k,但当 fs=750k 时,10uH 电感仍然可以。 因此、他们仍可以在设计中选择10uH 的电阻器。


    您能否为我们分享详细的应用信息?比如哪种终端设备? 音量? helen-chen@ti.com