This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:EMC 和评估模块

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586391/bq25892-emc-and-evaluation-module

器件型号:BQ25892

我们最近测试了包含 BQ25892电池充电器 IC 的电路板。  我认为自己做的很好、使用接地平面等来保持布线较短、但我一定错过了一些东西。  我在论坛和其他地方发现了大量通用建议。  我将重新评估布局并稍微测量这里的开关节点。  缓冲器可能会有所帮助。

我的问题是关于此芯片的评估模块。  它是否已经过 EMC 测试、如果是、结果是什么?  这在多大程度上是"良好"布局?  这似乎很好、但 IC/电感器/输出电容器环路的面积可能会有所减小。

谢谢、

销杆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    连杆、

    EVM 组件的放置方式通常很好、但其设计允许客户轻松修改。 因此、它的 EMI 性能不是最好的。 某些组件可以变得更小和/或更靠近和/或没有那么大的覆铜。 按重要性顺序排列的关键组件包括:

    PMID 电容器应尽可能靠近 PMID 引脚和 GND (在 IC 附近添加一个小型0.01uF-0.1uF 电容器并联更大的电容器有助于实现)
    BTST 电容器尽可能靠近 BTST 引脚
    SYS 电容器尽可能靠近 SYS 引脚和 GND
    VBUS 电容器应尽可能靠近 VBUS 引脚和 GND

    电感器不一定需要靠近 IC、但从 SW 到电感器的走线/覆铜越小、EMI 就越低。 此外、将接地层直接置于该走线/覆铜下方会产生一个可降低 EMI 的电容器。

    如果需要使用通孔、请至少并联两个以降低电阻。

    如果您添加缓冲器、请确保它也靠近 IC 以实现最大效率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答、这非常有帮助。  一个有关在 SW 节点下直接使用接地层的说明。  您是否建议在所有4层上使包括接地端在内的所有布线远离 SW?  我们不想将某个地方耦合为屏蔽层、接地层也不是实现这一目的的最佳场所?

    谢谢、

    销杆