This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:可以#39;t 为电池充电

Guru**** 2561610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587859/bq24773-can-t-charge-battery

器件型号:BQ24773

你好。
我依次使用两节 icr18650电池(3.7V、3.5AH)。
但我无法使 bq24773开始充电。
输入电压15V。

这里是 BQ Studio 的寄存器

充电选项0 0743
充电选项1 0E61
充电选项2 0080
充电电流33C0
最大充电电压20D0
最小系统电压5211
输入电流0052
PROCHOT 选项0 4B54
PROCHOT 选项1 2920
器件 ID 读回0000 

我还注意到寄存器 CHARGE_CURRENT 为零、尽管我写入0x33c0

//readcurrent = 0 (?)

uint16 readcurrent = Read16 (CHARGE_CURRENT、firmware); 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已在充电选项0寄存器中将 CHRG_INHIBIT 位设置为1。 这将禁用充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。
    我有一个新问题。
    只要我打开直流适配器、电池就会开始充电、但如果适配器关闭并重新激活、bq24773就不会开始充电。

    要恢复充电、您只能关闭电池和适配器、然后再重新打开

    充电选项087CE
    充电选项10E11
    充电选项20000
    充电电流0600
    最大充电电压A0D0
    最小系统电压0018
    输入电流0032
    PROCHOT 选项04B54
    PROCHOT 选项18120
    器件 ID 读回00 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关寄存器设置和定义、请参阅数据表第9.6节。  

    请展示该问题的原理图和示波器捕获。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在数据表中看不到第9.6节。

    原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面的数据表链接。 寄存器映射部分为8.6。 抱歉、出现拼写错误。

    还请上传有关该问题的范围捕获。  

    www.ti.com/.../bq24773.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否要接收 I2C 信号捕获? 我写入寄存器并读取它们以进行验证、因此我确信这是可以的。
    此外、我刚刚加载了电池、我想原理图是好的。

    我无法确定这种行为是否正常、可能应该这样做、每次插入适配器时、我都必须记下电池的电流才能开始充电

    在第8.6段中、我找不到正确的寄存器、也许我没有找到它。