This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:如何使用具有20V 高压轨的 UCC29002

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002, UCC39002, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586452/ucc29002-how-to-use-ucc29002-with-20v-high-voltage-rail

器件型号:UCC29002
主题中讨论的其他器件: UCC39002TINA-TI

这是一个通过交流适配器的两个 Type-C 端口向系统应用200W 功率的系统。

现在,我正在为以下方框图寻找负载分阻解决方案。

我应该输出 UCC29002/UCC39002。 但这些器件的绝对最大额定值在 VDDpin 上为15V。

是否有任何解决 方案可将 UCC29002/UCC39002与20V 电源轨配合使用? 或者  是否有其他器件的推荐解决方案?

此致、

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    对于高电压(VDD>15V)应用、您需要将 VDD 和 ADJ 缓冲在其最大额定值以下。 请使用图5中建议的应用解决方案、如下所示。  

    谢谢

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver、

    感谢您的支持。

    我在数据表中看到了图5。 但是、数据表和其他材料未介绍如何计算 Rbias1和 Rbias2的值以及如何选择 NPN 晶体管。

    请告诉我如何计算电阻值以及如何选择姐妹。

    客户更喜欢使用 BAIS 电阻器的较低值、因为客户应用是可移植器件。

    如果可能、我希望您将 它们添加到 MathCAD 中。

    谢谢、此致、

    TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    组件值非常简单。 如绝对最大额定值表中所列、偏置电阻器 Rbias1的大小可将流入 VDD 引脚的电流限制在10mA 以下、并 使用 Rbias2作为分压器来设置 VDD 电压。 NPN 晶体管可以是2N2222A 等小信号部分。 其余组件值请参阅 计算器工具数据表

    谢谢
    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    我想  使用 TINA-TI 等仿真器、使用 UCC29002模拟我的思维解决方案。

    您能否为我提供该器件的 SPICE 模型?

    我不仅可以使用 TINA-TI、还可以使用 Altium 和 OR-CAD。

    谢谢、此致、

    TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tamio、

    遗憾的是、我们没有适用于 UCC29002的 SPICE 模型、您可能需要自行构建该模型、为此带来的不便、我们深表歉意。

    谢谢
    Oliver