This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:在半桥中并行使用

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588597/lmg5200-parallel-usage-in-half-bridge

器件型号:LMG5200

您好!

我的客户询问使用并行连接作为附件的风险是什么。

您能检查一下、如果使用并行连接时有任何风险、请让我访问 know.e2e.ti.com/.../LMG5200-Quesion.xlsx

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nuboo 您好、

    不建议并联多个 LMG5200。

    其主要原因是:

    如果死区时间(DT)未设置为考虑器件之间最坏情况下的传播延迟不匹配、则可能会在一个 LMG5200的高侧 FET 和另一个 LMG5200的低侧 FET 之间发生交叉传导。

    即使 DT 足够大、器件之间的变化也会导致其中一个 LMG5200首先切换。 该器件将消耗连接到此节点的所有其他 FET 的所有累积输出电容损耗。

    缓解这种情况的一种可能方法是在 LMG5200s 之间拆分电感器、从而有效地使其成为多相转换器。 可以使用较小的电感器来分离相位、使用较大的电感器来提供直流滤波。

    此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    感谢您的快速而专业的回答!

    此致、