请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5140-Q1 主题中讨论的其他器件: LM5140ADESIGN-CALC、 LM25119-5119QUICK-CALC
尊敬的先生。
我的客户对 LM5140-Q1感兴趣、以实现增加的交错电流份额
输出电流。
与此论坛上的其他主题相比、可以应用 LM5140-Q1。
有一个工具是 LM5140ADESIGN-CALC、但看不到用于 intetrleaved 的基准电路。
(可以在 LM25119-5119QUICK-CALC 上看到它)
是否可以为我们提供电路?
此致、
H. Sakai