This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5140-Q1:交错式电流共享

Guru**** 2456170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5140-Q1, LM5140ADESIGN-CALC, LM25119-5119QUICK-CALC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568488/lm5140-q1-interleaved-current-share

器件型号:LM5140-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5140ADESIGN-CALCLM25119-5119QUICK-CALC

尊敬的先生。

我的客户对 LM5140-Q1感兴趣、以实现增加的交错电流份额

输出电流。

与此论坛上的其他主题相比、可以应用 LM5140-Q1。

有一个工具是 LM5140ADESIGN-CALC、但看不到用于 intetrleaved 的基准电路。

(可以在 LM25119-5119QUICK-CALC 上看到它)

是否可以为我们提供电路?

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H. Sakai

    是的、您将 LM5140-Q1控制器配置为双交错操作。 我已经插入了我刚刚完成的设计的原理图。 输入为5.5V 至42V、输出电压为5V、负载电流为45A、每相22.5A。

    对于双相操作、您需要一个配置为单位增益跟随器的 OPAMP。  一个 LM5140通道是主器件、第二个输出是从器件。  主 COMP 引脚连接到 OPAMP 的同相输入、OPAMP 的输出连接到从 COMP 引脚。  LM5140使用跨导放大器、该放大器只能拉取或灌入几个100uA 的电流。  外部运算放大器可以拉取和灌入数毫安、因此能够驱动 COMP2。

    Terry Allinder

    e2e.ti.com/.../LM5140DUALP_2D00_rE1.pdf