This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:EN 引脚电流

Guru**** 2399015 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588321/lmr14030-q1-the-en-pin-current

器件型号:LMR14030-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LMR14030-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
在以下情况下、EN 引脚电流是多少?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在您的条件下、IEN should应为-4.6uA (-1uA-3.6uA=-4.6uA 典型值)。 请参阅第11页的说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我们还有其他问题。 请帮帮我们。

    - EN 引脚有一个内部上拉电流源。 上拉电压是多少?
    -如果 EN 引脚电压超过内部上拉电压,EN 引脚拉电流是否会停止?
     这种情况是否存在任何问题?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的理解是正确的。 上拉电压约为4~6V。 如果连接到高于上拉电压的强电压、则不会有灌电流。
    在 EN 引脚上连接强电压源不存在问题。