This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:输出 LM25085上的严重开关纹波

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567037/lm25085-severe-switch-ripple-on-output-lm25085

器件型号:LM25085

大家好!

我使用的是 LM25085和 EVAL 板、通过使用德州 WebBench、我创建了一个具有12V 输入的5.0V 输出/0.5A 降压转换器。

随附的示波器图片(示波器交流耦合) 表明5.0V 输出电压上存在非常大的(大约1.3Vpp)电压尖峰。 我已附上一张放大的示波器图片和一个放大版本、在该版本中可以看到实际的开关振铃。 在缩小的图片中、可以看到正常纹波以及在每个开关上出现的较大1Vpp 电压尖峰。

我还附上了 WebBench 报告、其中可以 看到电路的原理图和 BOM。 此原理图和 BOM 以及 评估板上的实际电路之间的唯一区别是、我选择的 COUT 电容器为47uF、并串联一个1欧姆电阻以增加纹波电压。

现在、我的问题是、什么会导致 每个开关上出现的输出电压上的大电压尖峰/振铃、以及如何消除这些尖峰。 目前、我的设计中未使用任何缓冲器、但德州仪器(TI) WebBench 或此设计的数据表中未提及缓冲器、因此我认为不需要缓冲器。

它是由故障组件引起的、还是我使用了错误的组件、还是评估板上的 PCB 布局不是最好的?

e2e.ti.com/.../Webench-report-LM25085.pdf

/罗尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronny:

    我读出您观察到的尖峰只是耦合到您用来测量它的探针中的噪声...
    请参阅以下有关电压纹波测量的指南 e2e.ti.com/.../2243.understanding-measuring-and-reducing-output-voltage-ripple
    如果即使根据上面的建议、尖峰仍然存在、那么您应该使用合适的栅极电阻器来降低 FET 的速度...


    kr
    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vincenzo!

    感谢您的回答、我也一直在考虑这一点、并通过以不同方式调制探针的 GND 连接来执行简单测试。 这在一定程度上降低了噪声、但仍然存在一些噪声。 但是、我将查看您发送给我的链接、谢谢! :-)

    /R