大家好!
我使用的是 LM25085和 EVAL 板、通过使用德州 WebBench、我创建了一个具有12V 输入的5.0V 输出/0.5A 降压转换器。
随附的示波器图片(示波器交流耦合) 表明5.0V 输出电压上存在非常大的(大约1.3Vpp)电压尖峰。 我已附上一张放大的示波器图片和一个放大版本、在该版本中可以看到实际的开关振铃。 在缩小的图片中、可以看到正常纹波以及在每个开关上出现的较大1Vpp 电压尖峰。
我还附上了 WebBench 报告、其中可以 看到电路的原理图和 BOM。 此原理图和 BOM 以及 评估板上的实际电路之间的唯一区别是、我选择的 COUT 电容器为47uF、并串联一个1欧姆电阻以增加纹波电压。
现在、我的问题是、什么会导致 每个开关上出现的输出电压上的大电压尖峰/振铃、以及如何消除这些尖峰。 目前、我的设计中未使用任何缓冲器、但德州仪器(TI) WebBench 或此设计的数据表中未提及缓冲器、因此我认为不需要缓冲器。
它是由故障组件引起的、还是我使用了错误的组件、还是评估板上的 PCB 布局不是最好的?
e2e.ti.com/.../Webench-report-LM25085.pdf
/罗尼