请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS56C215 尊敬的支持成员:
我的客户使用了 TPS56C215 EVM。
ENA 引脚通过3kΩ Ω 上拉至 VIN。
但 ENA 电压减少了0V、输出电压为0V。
如果发生故障、
ENA 引脚包括内部恒流电路、但是否存在对地短路?
最恰当的考虑。
Bob Lee
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.