This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:TPS56C215 ENA 引脚是否存在对地短路?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568464/tps56c215-tps56c215-ena-pin-is-there-anything-short-circuiting-to-gnd

器件型号:TPS56C215

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 TPS56C215 EVM。


ENA 引脚通过3kΩ Ω 上拉至 VIN。
但 ENA 电压减少了0V、输出电压为0V。


如果发生故障、
ENA 引脚包括内部恒流电路、但是否存在对地短路?


最恰当的考虑。
Bob Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、没有内部下拉。  从 EN 到 GND 可能有一个内部串联电阻和一个 ESD 结构。  您的 ESD 结构可能出现故障。  我可以在今天晚些时候查看设计详细信息。  这是否仅是单个故障情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JohnTucker:


    非常感谢您的回复。


    我听说过客户的单个案例失败。
    我正在等待您的详细反馈。


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。