This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:设计和 PCB 命令

Guru**** 2560810 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003, PMP11311, TIDA-00668

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587446/bq51003-design-and-pcb-recommandations

器件型号:BQ51003
主题中讨论的其他器件: PMP11311TIDA-00668

您好!  

我正在进行基于 BQ51003的设计,由于使用 了小型电池(60mAh),Icc 较低:PCB 尺寸受高限制:非常小。

我将使用4层 PCB,但在阅读文档并查看参考设计之后,我有几个问题:  

-PCB 厚度:0.8mm 可能吗? 还是不被重新命令? 对于小型 ICC、不需要使用1.55mm?

-层厚度等于0.036mm (TPO、中间1、中间2、Bot)

-关于 BGA 封装的焊盘中的过孔:

孔尺寸0.152mm,直径=0.254mm?

底部必须有过孔

是否需要填充过孔?

我在参考设计中找不到这些信息、感谢您的帮助、推荐和反馈

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SG_34

    您询问的是 PCB 设计问题、我不是这个问题的最佳资源。 对于此类 BGA 器件、最好咨询将构建器件的 CM。

    开孔的问题是焊料从焊盘吸走。 我的所有设计都关闭了通孔以防止这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    我遵循参考设计 TIDA-0031、PMP11311和 TIDA-00668

    在这3种设计中、BQ51003上的所有过孔都位于焊盘上、底面有螺孔、孔尺寸为0.152mm、直径为0.254mm

    您认为我可以设计0.8mm 的 PCB 厚度、间隙= 150µm μ m

    为了避免吸毛、底部的过孔就足够了?

    感谢您的支持

    Stephane