This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:BQ27520-G4的学习周期

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568258/bq27520-g4-learning-cycle-for-bq27520-g4

器件型号:BQ27520-G4

您好!

我使用的是 bq27520g4。

我是否应该执行上述模块的学习周期。

谢谢、

Likhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Likhitha、
    在执行学习周期之前、您需要为您的电池提供正确的 ChemID 以及正确的电池参数设置、您是否这样做了?
    最棒的
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我已经这么做了。我是否需要执行学习周期?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这取决于您的应用、因此如果您的应用需要高电量监测计精度、则学习周期或学习周期将有助于实现此类精度、否则学习周期是可选的。 如果您考虑这样做、我还随附以下文档、以实现成功的学习周期。
    www.ti.com/.../slua597.pdf
    最棒的
    Haidar
    如果我已经回答了您的问题、请考虑"验证答案"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢