This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:关于 TPS40210和 LM5022的调查电源解决方案

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588295/tps40210-survey-power-solution-about-tps40210-and-lm5022

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件: LM5022

您好、先生、

目前、我计划使用 TPS40210和 LM5022设计隔离式电源。
但 TPS40210和 LM5022之间的反馈方法看起来不同。

我是否可以知道哪种反馈方法很好? 为什么?

TPS40210

LM5022

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、在我看来 TPS40210的反馈方法是正确的。 对于光耦合器、它将为反馈生成电流、因此我们需要使用电阻器将其转换为电压信号。 谢谢!
    也许其他人会有其他新想法。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    两者都起作用。 TPS40210的电路仅具有一个放大器级。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    那么、LM5022的带宽是否比 TPS40210好? 因为还有一个放大器具有一个极点、对吧?

    您能帮助评论哪一个比较好吗?