This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:热仿真

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588400/tps2660-thermal-simulation

器件型号:TPS2660

您好!

我们收到了客户关于 TPS2660的问题。
请帮帮我们。

[问题]
它们需要在以下条件下估算 RTN 平面的大小。 您能否提供热仿真数据?

 VIN=24V
 Iout=800mA
 ILIM=1.4A

他们计划 EVM RTN 平面的尺寸为 Harf。 尺寸足够了吗?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tateo-San、

    对于800mA 负载电流设计、热阻根本不应成为问题。 最大 PD = 0.8*0.8*0.21 = 0.1344W。 在 RTN 平面减半的情况下、热阻应约为60c/w 这导致温度上升仅为0.16*60 = 8度。

    在85°C 的环境下、Tj 将约为93°C、这是安全的。

    此致、

    Dilip