This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:DEO EN_ILIM 寄存器位禁用电流限制还是仅禁用 ILIM 引脚?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588450/bq25890-deos-en_ilim-register-bit-disable-the-current-limit-or-just-ilim-pin-alone

器件型号:BQ25890

您好!

在数据表中、它提到了 EN_ILIM = 0是否会禁用电流限制 和监控功能。 是这样吗? 或者仅禁用 ILIM 引脚功能。

谢谢。

- YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YY、

    禁用 EN_ILIM 位仅禁用 ILIM 引脚、用于输入电流限制的 I2C 寄存器仍按预期工作。 当显示"监控功能不可用"时、指的是当电压低于0.8V 时、还用于监控输入电流的引脚。 输入电流与 ILIM 上的电压成正比。