This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429BKBSTEVAL:OVLO:关断还是调节?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3429BKBSTEVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567732/lm3429bkbsteval-ovlo-shutdown-or-regulate

器件型号:LM3429BKBSTEVAL

您好、E2E、

我的客户正在使用 Rov2=332k 和 Rov1=5620的 LM3429BKBSTEVAL、以实现大约74V 的电压和6.6V 的迟滞。

如果电压升至74V 以上、IC 会调节 LED 电流以保持74V、还是 IC 会关断?  它们的测试显示 IC 尝试调节电流以保持74V 的输出电压、但数据表(第18页)显示栅极引脚立即被拉至低电平。  这是什么?

谢谢、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    当输出电压达到74V 时、它将停止开关、直到输出放电至74V 减去6.6V 迟滞为止、因此当它降至67.4V 时、它将再次开始开关。 在纠正开路或器件关断之前、它将继续执行此操作。 因此、开路时的平均输出电压实际上会悬停在中间、或略高于70V。 这是否回答了您的问题?我是否误解了您的看法?

    谢谢、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clint、

    是的、这正是我们期望发生的情况。 感谢您的确认。 然而、客户似乎看到了一些不同的东西-也就是说、它似乎被调节至74V。 我已要求提供有关测试设置和测量的更多信息。 我将在收到更多信息时进行更新。

    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clint、

    客户使用的是电阻负载。 这是否会导致我们看到的情况?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    您是说它们在增大电阻、直到达到 OVP? 如果是、这会对它产生一些影响。 除了输出电压锯齿波形的频率高于输出端开路时的频率外、工作原理仍然相同。 您能否探测 OVP 引脚以查看其是否正常工作? 它实际上是否达到阈值并保持在该阈值? 您的输入电压是多少? 我想知道是否有东西在这个级别上发生了分解。 二极管和 FET 将看到的电压为 Vin + Vout。 它们的评级是否足够高? 您能告诉我他们对 EVM 进行了哪些修改吗?

    谢谢、

    克林特