Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, UCC28220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC39002 主题中讨论的其他器件: UCC28220
大家好、
两个直流/直流转换器(基于模拟)并联使用、以满足2.5kW 负载、48V/28V 输出电压的要求、并且我打算使用 UCC39002负载共享 IC。
UCC39002是否与 UCC28220交错正向转换器 IC 兼容?
2.我打算通过映射 UCC28220来控制 UCC39002的误差输出、以便根据两个独立的直流/直流转换器之间的共享负载调节 PWM。
如果是、则如何实现。 由于 UCC28220已经具有用于电流反馈的电流感应引脚、而用于电压反馈的 CTRL 引脚、并且在其中生成 PWM、以进行环路校正。
谢谢、此致
Sai Charan