This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:UCC39002是否与 UCC28220兼容、以便基于负载共享为 MOSFET 生成 PWM?

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, UCC28220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588246/ucc39002-is-ucc39002-compatible-with-ucc28220-for-pwm-generation-for-mosfets-based-on-load-sharing

器件型号:UCC39002
主题中讨论的其他器件: UCC28220

大家好、

两个直流/直流转换器(基于模拟)并联使用、以满足2.5kW 负载、48V/28V 输出电压的要求、并且我打算使用 UCC39002负载共享 IC。  

UCC39002是否与 UCC28220交错正向转换器 IC 兼容?  

2.我打算通过映射 UCC28220来控制 UCC39002的误差输出、以便根据两个独立的直流/直流转换器之间的共享负载调节 PWM。

如果是、则如何实现。 由于 UCC28220已经具有用于电流反馈的电流感应引脚、而用于电压反馈的 CTRL 引脚、并且在其中生成 PWM、以进行环路校正。

谢谢、此致

Sai Charan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    UCC39002将与 UCC28220配合使用。 UCC39002数据表中有一个应用部分、其中显示了如何配置器件、以便每个负载共享控制器调节每个并联电源模块的输出电压、从而确保负载电流在模块之间平均分配。

    UCC39002设计用于在电源的次级侧运行、并使用穿过隔离栅的基于光的反馈电路来调节初级侧控制器、以确保电流平衡。 无法将 UCC39002配置为直接驱动 UCC28220的引脚。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    谢谢 Peter。 根据您的建议并阅读本论坛中有关 UCC39002的更多文章,我认为我们需要与原理图中所提到的名称0820.sch 类似的隔离式反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否向我发送您所提及的0820.sch 原理图的链接?

    谢谢

    Peter