This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:UCC21520 DT 引脚可悬空

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568291/ucc21520-ucc21520-dt-pin-can-floating

器件型号:UCC21520

您好、先生、


我知道 UCC21520 DT 引脚可以悬空吗? 由于目前我们指示替换 ADuM4223会出现输出无 PWM 问题。

检查输入 PWM 是否正常。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温勇

    感谢您关注 UCC21520隔离式驱动器。  我已经联系了该器件的应用工程师以请求他的输入。 同时、我可以帮助您开始调试。

    关于 DT 引脚:是的、它可以保持悬空。 保持 DT 断开可将死区时间设置为<15ns、因此在大多数情况下这不是一个问题。

    您的 VDDA 和 VDDB 值是多少? 请注意、对于 UCC21520ADW、这些器件具有5V 的欠压锁定、对于 UCC21520DW、UVLO 具有8V 的欠压锁定。 UVLO VDD_ON 阈值必须在器件启动时满足、以防止输出下降到锁定状态、在此期间、无论输入引脚的状态如何、输出都保持低电平。 有关更多详细 信息、请参阅器件数据表中的电气特性表(第6.9节)和第8.3.1节。  

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好、非常感谢您的帮助。

    你好,容德伟,正如丹尼尔所指出的。 DT 引脚可以悬空。 浮动 DT 将 DT 设置为大约8ns。

    如果您的输入 PWM 相互同相、则输出将为低电平、请参阅图33。 情况 E、当 INA 和 INB 为高电平时、两个输出都将为低电平。 如果仍有问题、您能否帮助分享您的输入波形?

    非常感谢。

    Wei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel & Wei、您好!

    非常感谢!
    对我来说是良好的反馈、当前问题是高/低侧 MOSFET 击穿。
    我将检查死区时间并为您进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Wen、

    没问题。

    BTW、我在这里粘贴了数据表中的一些信息、以提醒您注意:

    可编程死区时间功能。
    将 DT 连接到 VCCI 可使输出重叠。 保持 DT 断开可将死区时间设置为<15
    ns 在 Ω kΩ 和 GND 之间放置一个500k Ω 至500k Ω 的电阻器(RDT)可调节死区时间
    kΩ:DT (单位 ns)= 10 x RDT (单位:μ s)。 建议并联一个陶瓷电容器
    2.2nF 或更高的电容器、具有 RDT 以实现更好的抗噪性能

    Wei