请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21520 您好、先生、
我知道 UCC21520 DT 引脚可以悬空吗? 由于目前我们指示替换 ADuM4223会出现输出无 PWM 问题。
检查输入 PWM 是否正常。 为什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
温勇
感谢您关注 UCC21520隔离式驱动器。 我已经联系了该器件的应用工程师以请求他的输入。 同时、我可以帮助您开始调试。
关于 DT 引脚:是的、它可以保持悬空。 保持 DT 断开可将死区时间设置为<15ns、因此在大多数情况下这不是一个问题。
您的 VDDA 和 VDDB 值是多少? 请注意、对于 UCC21520ADW、这些器件具有5V 的欠压锁定、对于 UCC21520DW、UVLO 具有8V 的欠压锁定。 UVLO VDD_ON 阈值必须在器件启动时满足、以防止输出下降到锁定状态、在此期间、无论输入引脚的状态如何、输出都保持低电平。 有关更多详细 信息、请参阅器件数据表中的电气特性表(第6.9节)和第8.3.1节。
此致、
Daniel