This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61161A:TPS61161A 恒定电压运行

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61161A, TPS61161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568190/tps61161a-tps61161a-constant-voltage-operation

器件型号:TPS61161A
主题中讨论的其他器件: TPS61161

您好!

我们收到了客户关于 TPS61161A 的问题。
请帮帮我们。

[问题]
我的客户考虑使用 TPA61161A 实现恒定电压运行。
它们的电路板非常小。 因此、他们考虑使用 TPS61161A 设计 LED 和恒压电路。
Plesase 参见下图。 我们是否可以使用 TPS61161A 实现恒定电压运行?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tateo、
    是的、TPS61161可用于恒定电压运行。
    由于 VREF 变化、输出电压精度将约为+/- 3%。
    由于 OVP 最大电压为39V、因此在工作模式之间切换时应小心谨慎。
    如果您需要其他信息、请告诉我。

    此致、
    Randy