请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61161A 主题中讨论的其他器件: TPS61161
您好!
我们收到了客户关于 TPS61161A 的问题。
请帮帮我们。
[问题]
我的客户考虑使用 TPA61161A 实现恒定电压运行。
它们的电路板非常小。 因此、他们考虑使用 TPS61161A 设计 LED 和恒压电路。
Plesase 参见下图。 我们是否可以使用 TPS61161A 实现恒定电压运行?
此致、
tateo