This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:高速4A 600V 高侧/低侧栅极驱动器

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568245/ucc27714-high-speed-4-a-600-v-high-side-low-side-gate-driver

器件型号:UCC27714

您好!

我使用 UCC27714驱动器来驱动半桥配置中的两个 MOSFET。 我遵循 UCC27714驱动器应用手册中给出的电路。 负极侧(下 MOSFET)导通、但上侧(上 MOSFET)未导通。 请建议解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kadagala

    为什么 HO 可能不起作用有很多原因-以下是您应该检查的一些事项

    UCC27714可能已损坏-您是否尝试简单地更换过?

    HI 信号是否存在?
    自举电容器是否充电至高于 UVLO 电平(VVHB_(ON)= 9V)的电压?
    VDD 处的电容值是多少?
    VDD 处的直流电压是多少
    电容器 Cboot 的值是多少、它是通过 Rbood 和 Dboot 的充电路径、存在且非常短。
    ID Cboot 位于驱动器引脚 HB 和 HS 上?
    是否存在从 COM 到 VSS 的连接?
    当低侧 MOSFET 导通时、HS 引脚是否被下拉?
    您的开关频率是多少
    LO 信号的导通时间是多少?

    让我知道您的使用方式-我可以建议更多的诊断技巧、以便我们可以解决此问题、但我想先尝试简单的检查。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kadagala、

    我同意科林建议的检查清单。 对我来说、首先要检查的是您是否保持自举电源。 为了定期刷新自举电容器、在没有对低侧 FET 施加一定占空比的情况下、高侧输出不能单独进行测试。 请描述您的设置。 示波器屏幕截图对于调试也很有用。

    此致、

    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,科林

    感谢您的建议

    我所使用的完整电路如下所示

    我的输入交流信号频率为1V (20-25kHz)。 LTC6992-1生成的 PWM 频率为250kHz。 所有电路元件值如图所示。

    如果需要进行任何修改、您能向我提出建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    感谢您的建议

    我所使用的完整电路如下所示

    我的输入交流信号频率为1V (20-25kHz)。 LTC6992-1生成的 PWM 频率为250kHz。 所有电路元件值如图所示。

    如果需要进行任何修改、您能向我提出建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kadagala


    馈入自举电容器的二极管必须快速导通和关断、必须具有足够大的反向电压额定值以支持全输入电压。

    您使用的1N4007二极管的额定电压为1000V、但它是一个非常慢的部件、用于线路整流和其他慢速应用。 我刚才查看的数据表中没有列出它的反向恢复时间、但对于该驱动程序应用程序来说、这将会太长。 您需要使用反向恢复时间约为75ns 或更短、额定电压为600V 左右、额定正向脉冲电流约为30A 的超快速二极管。 有很多此类器件、我们在某些 EVM 中成功地使用了 BYG20J、但也有很多类似器件可供选择。

    器件输入端的51R/200pF 网络将减慢 HI 和 LI 上的信号。 这将导致传播延迟-这可能是重要的、也可能不是重大的、但我自己的想法是删除这些部件。

    您的原理图显示了 VSS 处 MOSFET 源极和接地的不同符号。 需要按照 UCC27714数据表中所示连接这些器件。

    我不确定 LI 和 HI 输入是如何产生的、但除非两个 LTC 6992设备彼此同步、否则可能会由于 HO 和 LO 同时打开而出现击穿问题。 但是、我可能还没有正确理解您的意图。

    此致
    Colin