您好!
我使用 UCC27714驱动器来驱动半桥配置中的两个 MOSFET。 我遵循 UCC27714驱动器应用手册中给出的电路。 负极侧(下 MOSFET)导通、但上侧(上 MOSFET)未导通。 请建议解决方案。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Kadagala
馈入自举电容器的二极管必须快速导通和关断、必须具有足够大的反向电压额定值以支持全输入电压。
您使用的1N4007二极管的额定电压为1000V、但它是一个非常慢的部件、用于线路整流和其他慢速应用。 我刚才查看的数据表中没有列出它的反向恢复时间、但对于该驱动程序应用程序来说、这将会太长。 您需要使用反向恢复时间约为75ns 或更短、额定电压为600V 左右、额定正向脉冲电流约为30A 的超快速二极管。 有很多此类器件、我们在某些 EVM 中成功地使用了 BYG20J、但也有很多类似器件可供选择。
器件输入端的51R/200pF 网络将减慢 HI 和 LI 上的信号。 这将导致传播延迟-这可能是重要的、也可能不是重大的、但我自己的想法是删除这些部件。
您的原理图显示了 VSS 处 MOSFET 源极和接地的不同符号。 需要按照 UCC27714数据表中所示连接这些器件。
我不确定 LI 和 HI 输入是如何产生的、但除非两个 LTC 6992设备彼此同步、否则可能会由于 HO 和 LO 同时打开而出现击穿问题。 但是、我可能还没有正确理解您的意图。
此致
Colin