This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:TPS65094x 在 buck1、2.6源输入中将 VSYS 更改为5V

Guru**** 2560150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588396/tps65094-tps65094x-change-vsys-to-5v-in-buck1-2-6-source-input

器件型号:TPS65094

我想将 TPS65094x 的 Buck1、Buck2和 Buck6源输入中的 VSYS 电压仅更改为5V。

另一个 VSYS 还保持5.8V 输入。 我是否可以知道此更改会产生任何影响? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    感谢您的发帖。

    进行此更改的影响很小、但务必确保 VSYS 引脚不会低于 V5ANA 引脚0.7V。 通常、这是通过添加小二极管来实现的、以确保 VSYS 在斜坡上升时保持接近 V5ANA。

    对于控制器、开关频率将略有增加、通常从1MHz 增加到1.1MHz。 这是因为初始导通时间估算使用 VSYS 引脚电压作为起点。 但是、它不会影响调节、因为控制器在高侧 FET 导通后使用 SWX 电压来确定实际的 FET 输入电压。