This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC77:TLC7701IPW

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3890, TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585932/tlc77-tlc7701ipw

器件型号:TLC77
主题中讨论的其他器件:TPS3890TPS3808

尊敬的所有人:

我在当前计划中使用 TLC7701IPW 器件。 我们已将22uF、X7R 电容器连接到 CT 引脚,以根据公式2.1 x 10000* Ct 提供462ms 的延迟 但我已经在5个电路板上对该电路进行了环境测试、我得到的延迟大约为690ms、这不应该是这样。 即使我考虑电容容容差的20%(X7R 也是10%)、延迟也不会超过554ms。 请告知是否需要考虑其他因素来计算延迟。 我们非常感谢您立即做出响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RANGA Swamy K、

    我们正在调查此问题。 我相信这个器 件允许的最大延迟为典型值为2.1ms (最大值为4.2ms)、这对应于一个延迟电容= 0.1uF。 这是  因为电容器充电和放电所需的时间。  充电电流为50uA、充电电压为1.1V。 如果您放置一个较大的电容器、则电容器 没有完全放电的时间、因此 延迟比预期的更长(并且不准确)。

    如果您需要462ms 的延迟、我建议使用我们较新的器件之一、例如 TPS3808、其可编程延迟介于1.25ms 至10s 之间、或者 TPS3890、其可编程延迟介于40us 至30s 之间。 这些器件中的任何一个是否适用于您的应用?

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    感谢你的答复。 由于我们的设计已经完成、您能否推荐引脚对引脚兼容的备选器件? 这将真正有助于我们的设计。

    此致
    Ranga
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于较大的电容值、是否有任何公式可计算精确的延迟。

    此致
    Ranga
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ranga、

    由于这是一个较旧的器件、因此数据表中没有为电容值大于典型测量所用0.1uF 的应用提供太多信息。 我已联系我们的设计团队、并订购了一些器件以在工作台上进行验证。 请在本周结束前提供详细分析。 谢谢!

    同时、如果您可以提供有关测试的更多信息:
    1.您是否每次在使用多个不同的器件时都遇到过此问题(延迟比预期更长)?
    2.您是否使用过多个电容器和/或验证了电容值? 您使用的是哪种类型的电容器?
    3.您的电路板布局是否干净? 如果从 CT 引脚到任何其他引脚有任何路径、则额外的泄漏电流可能会导致更长的延迟时间。
    4.您的设计的目标应用是什么?

    谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    非常感谢您的帮助。 对于22uF 电容器、我们确实需要该器件的实际最小和最大延迟。

    请参阅以下内容以了解所需信息。

    1.您是否每次在使用多个不同的器件时都遇到过此问题(延迟比预期更长)?

    [Ranga]:是的、我在五个板上看到过它、其中延迟在600ms 至690ms 的范围内变化。

    2.您是否使用过多个电容器和/或验证了电容值? 您使用的是哪种类型的电容器?

    [Ranga]:是的、我已经验证了一个电路板上的电容值为20uf。 我们在设计中使用陶瓷 XYR 电容器。

    3.您的电路板布局是否干净? 如果从 CT 引脚到任何其他引脚有任何路径、则额外的泄漏电流可能会导致更长的延迟时间。

    [Ranga]:我们的电路板布局很干净、设计中没有与其他引脚连接的 CT 引脚路径。

    4.您的设计的目标应用是什么?

    [Ranga]:用于商业应用。

    此致
    Ranga
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Micheal:

    对于我们的设计中使用的更大电容值(22uf) I s、详细分析是否有任何更新)。

    此致
    Ranga
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ranga、

    我最后完成了基准测试、使用22uF 时、我看到延迟为610ms。 然后、我切换到数据表中使用的值电容器(100nF)、并看到2.9ms 的延迟(在1.1ms 和4.2ms 的最小/最大范围内)。 我曾与设计人员交谈过、他们说没有最大电容值限制。 这让我相信、从开始的宽范围延迟加上电容器的容差可以产生高于公式中计算出的典型延迟的有效延迟。 该公式仅给出了典型的估算值、但无法给出实际延迟的最小/最大容差。

    我建议更改电容值以匹配所需的延迟(并验证延迟是否为所需的值)、或者您可以切换到我们的一款精度更高的器件。 我们有许多更新的器件、它们具有更好的阈值和延迟精度。

    请参阅监控器和复位 IC 参考指南中的"可编程延迟"部分:

    http://www.ti.com/lit/sg/slyt361d/slyt361d.pdf

    谢谢!

    Michael