This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:使用14S10P 配置将负载连接到 BQ76940EVM 时出现奇怪的行为

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76940EVM, EV2400, BQ76930, BQ78350-R1, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567841/bq78350-strange-behavior-on-connecting-load-to-bq76940evm-with-14s10p-configuration

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ76940EVMEV2400BQ76930、、 BQ76940

您好!

我是 BMS 的初学者、目前正在使用 EV2400开发 BQ76940EVM。 最初、我成功地将9S1P 与 EVM 相连并成功连接了负载。 我使用 BQstudio 监控了该设置。 验证后、我移动到了我的新封装14S10P... 但当我将负载连接到该封装时、问题就会出现。 在连接负载 DSG=0和 SS=1时、XDSG=1使 EVM 进入安全模式。 我根据封装和化学成分配置了数据存储器设置、但仍未了解此错误的原因。 我想我在配置中缺少一些东西。 需要帮助。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rishi、
    bq78350-R1是否在 bqStudio 寄存器屏幕上报告任何安全或 PF 故障? 您是否按照"bq76930和 bq76940评估模块用户指南"第28页的表格正确配置了跳线、短路和 AFE 配置寄存器?

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、
    感谢您的回复。

    是的、我在安全状态寄存器中观察到 ASCDL 和 ASCD 位为高电平。 以下是我的设置连接详细信息:

    电池组+连接到 BMS BATT +端子
    蓄电池组-连接至 BMS BATT -端子
    负负载连接到 BMS Pack -端子

    如果我使用9S1P 电池组连接 BMS、则相同的连接工作正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些是短路负载故障。 您要应用什么价值负载? 您是否尝试过更轻的负载?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将31-58伏至12伏直流/直流转换器作为负载连接。此直流转换器正在驱动一个35瓦灯泡。

    我的电池组数据闪存中是否存在错误配置的可能性?

    如果我能详细了解14S10P 电池组的配置、那将非常有用。

    另一个问题:是否有任何配置设置来定义并联电池的数量?