请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ76940EVM、 EV2400、 BQ76930、、 BQ76940
您好!
我是 BMS 的初学者、目前正在使用 EV2400开发 BQ76940EVM。 最初、我成功地将9S1P 与 EVM 相连并成功连接了负载。 我使用 BQstudio 监控了该设置。 验证后、我移动到了我的新封装14S10P... 但当我将负载连接到该封装时、问题就会出现。 在连接负载 DSG=0和 SS=1时、XDSG=1使 EVM 进入安全模式。 我根据封装和化学成分配置了数据存储器设置、但仍未了解此错误的原因。 我想我在配置中缺少一些东西。 需要帮助。 谢谢你