Other Parts Discussed in Thread: BQ24298, BQ25601
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24298 主题中讨论的其他器件: BQ25601
我考虑在我的设计中使用 BQ24298或 BQ25601、但我不确定即使没有 USB 接口也可以使用 BQ24298。 请您澄清一下吗?
祝你一切顺利、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、牛顿、
您可以在 VBUS (VIN)上使用任何直流电源。 它不一定是 USB 支持的源。
只需确保保持在建议的 VIN 工作条件内。
还有一个 PSEL 引脚、用于确定您插入的电源类型(直流电源与 USB 电源)。 我会将其绑定到逻辑低电平。
如果直流源具有输出电流限制、还应注意限制输入电流(通过充电器 I2C 寄存器或 ILIM 引脚)。
最后、如果您的输入源高于6.2V、我建议使用 bq25601、因为它具有更高的输入电压额定值。
希望这对您有所帮助!
此致、
Joel H
嘿牛顿、
此处提供了为 bq24298开发的 TI 参考设计的 CAD 文件。
您还可以在 TI 参考设计的页面 上 的"CAD/CAE 符号"部分找到它。
希望这对您有所帮助!
此致、
Joel H