This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24298:是否可以在 BQ24298的 Vin 中使用直流电源而不是 USB 接口?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24298, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587964/bq24298-is-it-possible-to-use-an-dc-source-in-vin-of-bq24298-instead-of-usb-interface

器件型号:BQ24298
主题中讨论的其他器件: BQ25601

我考虑在我的设计中使用 BQ24298或 BQ25601、但我不确定即使没有 USB 接口也可以使用 BQ24298。 请您澄清一下吗?

祝你一切顺利、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、牛顿、

    您可以在 VBUS (VIN)上使用任何直流电源。 它不一定是 USB 支持的源。

    只需确保保持在建议的 VIN 工作条件内。  

    还有一个 PSEL 引脚、用于确定您插入的电源类型(直流电源与 USB 电源)。 我会将其绑定到逻辑低电平。

    如果直流源具有输出电流限制、还应注意限制输入电流(通过充电器 I2C 寄存器或 ILIM 引脚)。

    最后、如果您的输入源高于6.2V、我建议使用 bq25601、因为它具有更高的输入电压额定值。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Joel。 我下载了 BQ24298原理图文件、但没有将其 CAD 文件存档。 请您将其发送给我们吗?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿牛顿、

    此处提供了为 bq24298开发的 TI 参考设计的 CAD 文件

    您还可以在 TI 参考设计的页面  的"CAD/CAE 符号"部分找到它。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    再次感谢你。

    我注意到所提到的 zip 文件包含光绘文件、但不包含布局文件(Altium 或 Cadence)。 如果我们有它们、它会加快我们的设计。 它们是否可用?

    祝你一切顺利、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿牛顿、

    我向您发送了一份包含我的电子邮件的请求。 请直接向我发送电子邮件、我将向您发送布局文件。

    此致、
    Joel H