This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2825:CT 比较器基准电压。

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2825
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587607/uc2825-ct-comparator-reference-voltage

器件型号:UC2825

您好!

我的一个客户使用 UC2825来生成 PWM。 他计划使用 CT 引脚上的斜坡进行斜率补偿。 在所附的图中、未提及比较器基准电压。 我从振荡器部分看到(续) 第3页的表显示、斜坡峰值典型值为2.8V。 这是否可以假定为基准电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahesh、

    我已要求我们的应用工程师之一回复帖子。 请尝试通过切换至丰富的测试格式来再次附加此图。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    请参见下图。 我所指的是红色圆圈部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahesh、

    是的、基准电压为2.8V。

    此致、
    Bosheng