This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166EVM-C33A:LM5166 EN 引脚

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567317/lm5166evm-c33a-lm5166-en-pin

器件型号:LM5166EVM-C33A
主题中讨论的其他器件:LM5165

大家好、团队、

当直接从 uC 控制器件的 EN 引脚并单独提供 Vin 时、V_ENABLE 有可能违反 VIN+0.3V 的绝对最大额定值。 例如、如果 Vin 尚未开启。  或输入电压为3.0V、但 V_ENABLE 3.3V+5%。

你有什么建议? 1kOhm 电阻器是否会限制电流、以便此操作正常。 1k 电阻应防止 ESD 单元传导大量电流。 如果这是问题...

非常感谢

Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lutz、

    我现在检查这个问题、明天将有答案。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 LM5165和 LM5165转换器、EN 到 VIN 之间没有二极管。 即使 VIN 为0V、EN 引脚也可被取至65V。

    此致、

    Tim