请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5166EVM-C33A 主题中讨论的其他器件:LM5165
大家好、团队、
当直接从 uC 控制器件的 EN 引脚并单独提供 Vin 时、V_ENABLE 有可能违反 VIN+0.3V 的绝对最大额定值。 例如、如果 Vin 尚未开启。 或输入电压为3.0V、但 V_ENABLE 3.3V+5%。
你有什么建议? 1kOhm 电阻器是否会限制电流、以便此操作正常。 1k 电阻应防止 ESD 单元传导大量电流。 如果这是问题...
非常感谢
Lutz