请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25892 您好的团队,
我的客户 VVDN 想知道 当上拉电阻上拉至 3.3V 时、SDA 和 SCL 线路的 VIH 和 VIL 应该是什么
数据表指定了1.8V 的 VIH 和 VIL、如下所示
非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好的团队,
我的客户 VVDN 想知道 当上拉电阻上拉至 3.3V 时、SDA 和 SCL 线路的 VIH 和 VIL 应该是什么
数据表指定了1.8V 的 VIH 和 VIL、如下所示
非常感谢