This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:有关 I2C 的问题

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568290/bq25892-question-regarding-i2c

器件型号:BQ25892

您好的团队,  

我的客户 VVDN 想知道 当上拉电阻上拉至 3.3V 时、SDA 和 SCL 线路的 VIH 和 VIL 应该是什么  

数据表指定了1.8V 的 VIH 和 VIL、如下所示  

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shreenidhi、

    VIH 和 VIL 阈值在 I2C 规范中定义。 在最新版本的规范中、阈值定义如下:

    • VIL=0.3*VDD
    • VIH=0.7*VDD

    使用3.3V 的 VDD 意味着 VIL 和 VIH 阈值分别为1V 和2.3V。

    请确保还选择了上拉电阻器、以考虑正确通信所需的总线电容和上升时间。