This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Arria 10 GX320 PMIC 参考设计

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650861, TPS53647, TPS548D22, TPS54618, TPS53515, TPS54418, TPS65251, TPS65262-2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586783/arria-10-gx320-pmic-reference-design

主题中讨论的其他器件:TPS650861TPS53647TPS548D22TPS54618TPS53515TPS54418TPS65251TPS65262-2

您好!

客户正在寻找 Arria 10 GX320的参考 PMIC。

TI 是否有参考 PMIC?  只能在下方找到帖子。

请让我获取 Arria 10 GX320的参考电源设计。

此致、  

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    [2020编辑:TPS650861是 TPS650860的用户可编程版本、可针对各种情况进行编程、是具有各种电流的 FPGA 连接的绝佳选择]

    我们没有适用于 Arria 10系列的 PMIC 参考设计。 有非常广泛的使用案例、没有一种解决方案倾向于为多种机会工作。 最有希望的是将 TPS650860与 MSP430配合使用、以设置启动期间的电压、然后通过 I2C 启用电源轨。 电源轨映射将根据每个电源轨所需的电流大小而变化。

    如果您有任何电源树、我们可以帮助您确定 PMIC 是否适合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果没有 PMIC 解决方案、客户希望使用随附的 TI 开关稳压器电源方案。 (请参见随附的。)

    但这些 部件太重、无法使用客户的解决方案、因此她希望获得下表中的新建议。

    您能推荐一款轻量解决方案吗?

    Arria 10 10AX016E1F27电源树
    加电 建议使用新的 TI 器件 网络名称 Arria 10 VCC Arria 10电压 电流(A) TI 建议器件
    第1个 A10_VCC VCC_VCCP 0.9V 3.6015. TPS53647 12V
    最大输入电压= 45 ~ 50V
    (VIN = 30V)
    A10_VCCRT_GXB VCCRT_GXB 1.03V 2.634. TPS5353 TPS548D22
    A10_VCCRAM VCCERAM 0.95V 0.0645 TPS54618
    第2个 A10_1.8V VCCA_PLL、VCCH_GXB 1.8V 1.2315 TPS53515
    A10_VCCPT VCCPT、VCCBAT 1.8V 0.456.
    第3个 3.0V (仅在3.0V I/O 组上)
    2.5V (仅在3.0V I/O 组上)
    A10_VCCIO_1.8V VCCIO_1.8V、VCCPGM、VREFP/N_ADC 1.8V 0.075 TPS54618
    A10_VCCIO_MEM VCCIO_MEM 和 MEM_VDDQ 1.2V 0.0525 TPS54418
    A10_VCCIO_FMCB VCCIO_FMCB 和 FMCB_VADJ 1.2V 0.0525
    A10_VCCIO_FMCA VCCIO_FMCA 和 FMCA_VADJ 1.2V 0.0525

    此致、

    Nicky

    e2e.ti.com/.../4617.Altera-Arria-10-power-solutions.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、

    Webench 可能会为您创建分立式解决方案。 对于 PMIC、TPS65262-2最多可提供5个电源轨、但如果用于 VCCA_PLL、则电流会有点短。 否则、TPS65251移除 LDO 并为降压转换器提供更多电流。