Other Parts Discussed in Thread: TPS650861, TPS53647, TPS548D22, TPS54618, TPS53515, TPS54418, TPS65251, TPS65262-2
您好!
客户正在寻找 Arria 10 GX320的参考 PMIC。
TI 是否有参考 PMIC? 只能在下方找到帖子。
请让我获取 Arria 10 GX320的参考电源设计。
此致、
Nicky
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS650861, TPS53647, TPS548D22, TPS54618, TPS53515, TPS54418, TPS65251, TPS65262-2
您好!
客户正在寻找 Arria 10 GX320的参考 PMIC。
TI 是否有参考 PMIC? 只能在下方找到帖子。
请让我获取 Arria 10 GX320的参考电源设计。
此致、
Nicky
你好、Nicky、
[2020编辑:TPS650861是 TPS650860的用户可编程版本、可针对各种情况进行编程、是具有各种电流的 FPGA 连接的绝佳选择]
我们没有适用于 Arria 10系列的 PMIC 参考设计。 有非常广泛的使用案例、没有一种解决方案倾向于为多种机会工作。 最有希望的是将 TPS650860与 MSP430配合使用、以设置启动期间的电压、然后通过 I2C 启用电源轨。 电源轨映射将根据每个电源轨所需的电流大小而变化。
如果您有任何电源树、我们可以帮助您确定 PMIC 是否适合。
尊敬的 Kevin:
如果没有 PMIC 解决方案、客户希望使用随附的 TI 开关稳压器电源方案。 (请参见随附的。)
但这些 部件太重、无法使用客户的解决方案、因此她希望获得下表中的新建议。
您能推荐一款轻量解决方案吗?
| Arria 10 10AX016E1F27电源树 | ||||||||
| 加电 | 建议使用新的 TI 器件 | 网络名称 | Arria 10 VCC | Arria 10电压 | 电流(A) | TI 建议器件 | ||
| 第1个 | A10_VCC | VCC_VCCP | 0.9V | 3.6015. | TPS53647 | 12V | ||
| 最大输入电压= 45 ~ 50V (VIN = 30V) |
A10_VCCRT_GXB | VCCRT_GXB | 1.03V | 2.634. | TPS5353 | TPS548D22 | ||
| A10_VCCRAM | VCCERAM | 0.95V | 0.0645 | TPS54618 | ||||
| 第2个 | A10_1.8V | VCCA_PLL、VCCH_GXB | 1.8V | 1.2315 | TPS53515 | |||
| A10_VCCPT | VCCPT、VCCBAT | 1.8V | 0.456. | |||||
| 第3个 | 3.0V (仅在3.0V I/O 组上) | |||||||
| 2.5V (仅在3.0V I/O 组上) | ||||||||
| A10_VCCIO_1.8V | VCCIO_1.8V、VCCPGM、VREFP/N_ADC | 1.8V | 0.075 | TPS54618 | ||||
| A10_VCCIO_MEM | VCCIO_MEM 和 MEM_VDDQ | 1.2V | 0.0525 | TPS54418 | ||||
| A10_VCCIO_FMCB | VCCIO_FMCB 和 FMCB_VADJ | 1.2V | 0.0525 | |||||
| A10_VCCIO_FMCA | VCCIO_FMCA 和 FMCA_VADJ | 1.2V | 0.0525 | |||||
此致、
Nicky