This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950参考设计问题

Guru**** 2459120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, PMP6712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568346/ucc28950-ucc28950-reference-design-question

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: PMP6712

我们推出用于 CTMR 高功率直流/直流功率级的 UCC28950、并提供 PMP6712参考设计进行研究、

CTMR ASK、 初级 MOSFET 使用80V MOSFET、 初级 MOSFET VDS 中的第15页波形具有超过80V 的额定值、

如何确保在安全条件下使用80V MOSFET?将80V MOS 更改为100V MOS 可以解决 过载问题?

""简要说明超过80V 额定值的尖峰不会对 MOSFET 的正常运行造成危害。 在80V 额定值范围内5ns 的持续时间未显示测试过程中存在雪崩迹象。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James

    PMP6712参考设计旨在用作演示器、以在典型应用中展示 TI 器件、并帮助客户开发自己的设计、 这一点在"有关 TI 设计信息和资源的重要声明"中得到了明确说明、该声明可在 PMP6712设计页面 http://www.ti.com/tool/PMP6712上找到

    TI 参考设计不用作成品。 在这种情况下、我们会对超过器件额定值的短暂尖峰进行注释。  

    完成的、可直接用于生产的设计不应使其组件部件过载。 我的建议是使用适当的降额器件-对于80V 应力、100V 应该是可以的、但 CTMR 可能有自己的降额标准。

    如果您需要进一步澄清、请告诉我。

    此致
    Colin