主题中讨论的其他器件: PMP6712
我们推出用于 CTMR 高功率直流/直流功率级的 UCC28950、并提供 PMP6712参考设计进行研究、
CTMR ASK、 初级 MOSFET 使用80V MOSFET、 初级 MOSFET VDS 中的第15页波形具有超过80V 的额定值、
如何确保在安全条件下使用80V MOSFET?将80V MOS 更改为100V MOS 可以解决 过载问题?
""简要说明超过80V 额定值的尖峰不会对 MOSFET 的正常运行造成危害。 在80V 额定值范围内5ns 的持续时间未显示测试过程中存在雪崩迹象。"