This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:TLV62569 Vin 最大容差

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588125/tlv62569-tlv62569-vin-maximum-tolerance

器件型号:TLV62569

大家好、

我的客户正在测试 TLV62569 EVM,5.2V 输入,0.9V 输出,1A 负载。

现在、我们发现 Vin 引脚上的峰峰值噪声约为1.64V、最大 Vin 约为5.82V。 这意味着、如果我们使用5.5V 输入电压、最大输入电压将超过6V。 我注意到、最大输入电压容差为6V、如数据表所示。 这是否会影响 TLV62569的性能。

此外、我注意到我们有针对 SW 的交流规格、即9V/10ns、您能不能提供针对 Vin 的交流规格? 感谢您的支持。

最棒的

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、您需要使用低电感探针测量此值、如以下 所述:www.ti.com/.../slva494a.pdf

    更重要的是、PCB 布局应该做得好。 如果布局良好、则在建议的工作条件下运行时器件将正常工作。