有关我的应用的简要说明、控制40V 15A LED 负载、450W、微控制器0-5V 的 PWM。 该电源具有500W 的功率。
之前、我使用 PWM 构建了一个电路来控制电源高达200W 的功率、并且工作正常。 当我尝试控制450W 时、MOSFET 未提供满输出。 因此、我必须添加一个栅极驱动器和外部12V 电源、以使 MOSFET 完全饱和至10V、并且工作正常、但两者之间存在很大的波动。 现在、我将重新考虑 MOSFET 选项、如果可能、还会考虑栅极驱动器选项。 如果能帮助我找到正确的 MOSFET、我们将不胜感激。
在功率 MOSFET 部分下、我们有三个选项:N 沟道、P 沟道、功率 MOSFET 模块。 [--消除 P 沟道 MOSFET。]
我发现 CSD18540Q5B 非常适合我的需求。
向专家提出以下几个问题:
1.如果栅极电压为5V、MOSFET 是否会运行40V 15A、或者它是否必须大约为10V?
2.如果栅极需要10V 的电压、请建议使用一个良好的栅极驱动器。
3.如果对我的负载连接或电路连接有任何其他了解、我们将不胜感激。
目前、如果您可以在其中提出任何建议、请了解有关功率 MOSFET 下功率级模块的更多信息、因为它具有内置栅极驱动器。 好极了。
谢谢你
-Summi