This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18540Q5B:MOSFET 选择

Guru**** 2459120 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18540Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568127/csd18540q5b-mosfet-selection

器件型号:CSD18540Q5B

有关我的应用的简要说明、控制40V 15A LED 负载、450W、微控制器0-5V 的 PWM。 该电源具有500W 的功率。

之前、我使用 PWM 构建了一个电路来控制电源高达200W 的功率、并且工作正常。 当我尝试控制450W 时、MOSFET 未提供满输出。 因此、我必须添加一个栅极驱动器和外部12V 电源、以使 MOSFET 完全饱和至10V、并且工作正常、但两者之间存在很大的波动。 现在、我将重新考虑 MOSFET 选项、如果可能、还会考虑栅极驱动器选项。 如果能帮助我找到正确的 MOSFET、我们将不胜感激。

在功率 MOSFET 部分下、我们有三个选项:N 沟道、P 沟道、功率 MOSFET 模块。  [--消除 P 沟道 MOSFET。]

我发现  CSD18540Q5B  非常适合我的需求。  

向专家提出以下几个问题:  

1.如果栅极电压为5V、MOSFET 是否会运行40V 15A、或者它是否必须大约为10V?  

2.如果栅极需要10V 的电压、请建议使用一个良好的栅极驱动器。  

3.如果对我的负载连接或电路连接有任何其他了解、我们将不胜感激。  

 

目前、如果您可以在其中提出任何建议、请了解有关功率 MOSFET 下功率级模块的更多信息、因为它具有内置栅极驱动器。 好极了。

谢谢你

-Summi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Summi、

    CSD18540Q5B 是一款逻辑电平器件、其阈值为~1.8V。 您将注意到器件的电阻额定值低至4.5Vgs、因此这是我们建议驱动的最小电压。  

    因此、该器件在5Vgs 下应该可以正常工作、但如果它远低于4.5V、我们不能保证性能、因为此时 Rdson 与 Vgs 曲线的电压相当高(数据表中的图7)。 我们保证4.5Vgs 时的最大电阻、因此如果您可以确保 Vgs 为5V、则不会出现问题。